This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 连接器上的 D9和 D10引脚

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208232/tmdx570lc43hdk-d9-and-d10-pins-on-the-tmdx570lc43hdk-connector

器件型号:TMDX570LC43HDK

您好!

请确认 spnu597a.pdf 文档中存在错误。 下表说明了与 ePWM1相关的 D9和 D10引脚连接到该连接器。  

但在检查了 TMDX570LC43HDK 原理图后、似乎未连接它们。  

此致、

Sebastian Sokołowski ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    引脚 D10和 D9未连接到连接器。 引脚 E7和 E10用作 EMIF_A3和 EMIF_DQM0。