This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:篡改检测功能支持

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207713/am2631-tamper-detection-feature-support

器件型号:AM2631

您好、TI

您能否说明 AM26x/24x 是否能够支持篡改检测功能?

如果 AM2x 不提供内部模块、您能否推荐使用外部篡改检测解决方案来与 AM2x MCU 配合使用?

客户需要通过内部或外部 IC 以及 AM2x 提供网状篡改检测支持。 至少外部篡改传感器需要支持4通道动态方法。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

            AM243x 和 AM26x 没有提供篡改检测和相关响应的篡改模块。 AM243x/AM263x 对外部篡改设备没有具体要求、因此您可以选择满足系统使用案例外部篡改的外部设备。

    此致

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的提示回答。

    您能否推荐适用于 TI AM2x 的外部防篡改 IC?

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

              我们对外部器件没有具体建议、因为它不依赖于 AM263x、所以我们欢迎您选择满足终端系统对外部篡改的要求的外部器件、并可以通过 UART/SPI 端口与 AM263x 进行连接。

    此致

    Amrit