This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:TMS5704357和 TMS5701224CpGEQQ1的原理图审阅

Guru**** 2457720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205070/tms570lc4357-ep-schematic-review-for-tms5704357-and-tms5701224cpgeqq1

器件型号:TMS570LC4357-EP

要求基于 TMS5704357BGWTEP 和 TMS5701224CpGEQQ1对电路板设计进行电路图审查。

主要用于 EMIF 并行总线连接了外部闪存和外部 SRAM。 "以太网和时钟"部分。

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是 TI HDK 原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、完整的原理图与 TI HDK 不同。  

    TI HDK 使用 SDRAM、我们在 EMIF 总线上连接了外部闪存、SRAM 和 FPGA。 主要需要审查这一部分。  

    根据参考手册、还有使用 A0和 A1行16位或8位寻址的限制。 因此、请查看 EMIF 部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有连接到 EMIF 的存储器(外部闪存、SRAM 和 FPGA)都是异步存储器。  

    EMIF 地址引脚 EMIF_A[0]始终提供32位字地址的最低有效位。 因此、当 连接到16位异步器件时、EMIF_BA[1]引脚提供半字或字节地址的最低有效位。

    EMIF BA[1]应连接至内存芯片的 A0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改注释。  

    请查看原理图部分以太网 PHY 和磁体。 这里使用的 PHY 器件是 TI 器件 DP83848EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我不太熟悉 DP83848EP。 µF±、Ω 在 PHYTER TD±和 RD 引脚附近放置49.9k Ω、1%电阻器和0.1 μ F 去耦电容器。

    磁性元件对 PHY 性能具有很大的影响。  您可以请 DP83848专家复查 PHY 周围的电路并获得磁性元件的建议。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum