请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
mbiSPI3和5设置为 GIO。 不工作
但将 mbispi1设置为 GIO 能够工作
halcogen 相同的设置。
有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
mbiSPI3和5设置为 GIO。 不工作
但将 mbispi1设置为 GIO 能够工作
halcogen 相同的设置。
有什么想法吗?
尊敬的 Gloria:
我创建了一个项目来作为 GIO 测试 MIBSPI3引脚、这个项目对我来说运行良好。
我在这里附上我的项目、请仔细阅读。
我将 CLK、SIMO 和 SOMI 作为 GIO 进行了测试、我通过为 SET 和 CLR 设置断点进行了测试、并在逻辑分析仪中验证了波形、我得到了正确的波形。

这里我还要说明一点、那就是您要将 MIBSPI 引脚配置为 GIO、它不会将 MIBSPI 配置为默认功能。
例如, E3没有 MIBSPI3NCS[4]作为默认功能,它有 N2HET1[11]作为默认功能。

在这些情况下、请确保在 HALCoGen 的引脚多路复用表中配置 MIBSPI 功能、如下所示。

仅将 MIBSPI 配置为 MIBSPI 后、 gioSetBit 功能将生效。 但对于默认的 MIBSPI 功能引脚、我们无需配置引脚多路复用表、引脚将直接工作。
--
谢谢。此致、
Jagadish。