This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:mbiSPI3和5设置为 GIO。 不工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208176/tms570lc4357-the-mbispi3-and-5-set-to-gio-not-working

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

mbiSPI3和5设置为 GIO。 不工作

但将 mbispi1设置为 GIO 能够工作

halcogen 相同的设置。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    我创建了一个项目来作为 GIO 测试 MIBSPI3引脚、这个项目对我来说运行良好。

    我在这里附上我的项目、请仔细阅读。

    我将 CLK、SIMO 和 SOMI 作为 GIO 进行了测试、我通过为 SET 和 CLR 设置断点进行了测试、并在逻辑分析仪中验证了波形、我得到了正确的波形。

    这里我还要说明一点、那就是您要将 MIBSPI 引脚配置为 GIO、它不会将 MIBSPI 配置为默认功能。

    例如, E3没有 MIBSPI3NCS[4]作为默认功能,它有 N2HET1[11]作为默认功能。

    在这些情况下、请确保在 HALCoGen 的引脚多路复用表中配置 MIBSPI 功能、如下所示。

    仅将 MIBSPI 配置为 MIBSPI 后、 gioSetBit 功能将生效。 但对于默认的 MIBSPI 功能引脚、我们无需配置引脚多路复用表、引脚将直接工作。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。