This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634:AUTOSAR MCAL MCU 时钟配置

Guru**** 2531230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207807/am2634-am2634-autosar-mcal-mcu-clock-configuration

器件型号:AM2634

您好、TI 专家!

我使用的是 AUTOSAR MCAL 版本 MCAL_AM263x_00.09.00_07

在 EB Tresos 中进行时钟配置时,我得到了下图中所示的时钟源 ID。 目前说明不足以识别时钟源,是否有一些关于它们的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bikash:

    这些是不同的时钟源、您可以从中进行选择。 您可以从我们的数据表中找到相应的源、

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    感谢您的回复,正如您可以在我的图片中看到在 EB 工具时钟源的命名不同, 我正在寻找信息,哪一个时钟源与源连接,它是一对一像下面?


    MCU_CLK_SRC0 -> XTALCLK
    MCU_CLK_SRC1 -> EXT_REFCLK
    MCU_CLK_SRC2 -> SYS_CLK




    MCU_CLK_SRC7 -> RCCLK10M  

    Br

    Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。