This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TGTSUPPLYOUT 不是3.3V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205762/tmdsemu110-u-tgtsupplyout-not-3-3v

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023ENERGYTRACE

您好!

客户希望通过 XDS 为 C2000供电、但未显示外部电源电压。   之间测量的电压 TGTSUPPLYOUT  即使在保持配置为"探头供电"后、GND 电压也只有0.13V。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    它们是否使用14针连接器(或) 20针连接器? 此外、使用的是哪个 C2000器件?

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    使用14引脚连接器。 C2000是 TMS320F28023。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来向仿真器团队核实一下。 请给我3 - 4个工作日与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否已启动目标配置?  

    按照调试探针用户指南:

    调试或 EnergyTrace 会话启动时、目标电源开启、会话终止时关闭。

    我在末端进行了尝试、可以看到3.3V 输出。