This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:在尝试连接到目标时、使用 TAU 的测试序列会异常终止

Guru**** 2383600 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HALCOGEN-CSP, TMDX570LC43HDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186752/safeti-halcogen-csp-test-sequence-using-tau-terminates-abnormally-when-it-tries-to-connect-to-the-target

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDK

您好!

我们正在使用 SAFETI-HALCOGEN-CSP 来使用 TAU 运行单元测试、但测试序列在尝试连接到目标时会异常终止。

我们正在使用:

  • Hercules TMS570LC43x 开发套件
  • SAFETI-HALCOGEN-CSP 04.07.01
  • Tau 01.00.00
  • LDRAUnit-TI-Qual 9.4.3
  • 操作系统 Windows 10.

Tau 的输出似乎可以,如下所示:

测试顺序:\Test\GIO\UnitTest
正在生成 Makefile...通过...
正在生成 TCF 文件...通过...
验证并构建测试序列...
构建成功...
正在执行测试案例...
测试执行已完成...

不过、当它应该执行测试用例时、当命令窗口出现时、它应该连接到目标并加载并运行软件、实际上它所做的是几乎立即关闭命令窗口、然后完成执行。 而不实际运行测试用例。

Debug 目录中的 CompileLog.txt 文件不包含任何错误。

UnitTest  目录中的 Log.txt 文件不包含任何错误。

我们已尝试在两台不同的 Windows 10 PC 上运行 TAU、并且在这两台 PC 上都有相同的行为。

因此、τ 尝试连接至目标时似乎出现问题。

您是否知道可能会出现什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是否生成测试用例的输出文件? 正确,新命令窗口应弹出以显示有关目标连接和测试用例执行的信息。  

    请确保使用与 Tau GUI 相同的配置文件和仿真器来连接目标板。  

    现在我的计算机上没有 LDRA 设置、我将续订许可证并尝试一下。

    您是使用 TI LC43x Launchad 还是 HDK?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您的答复。

    我们使用的是 TMDX570LC43HDK 开发板。

    它已通电并正确连接到笔记本电脑。

    我们有两台笔记本电脑、它们各连接到一个不同的 TMDX570LC43HDK 开发板。 都出现了这个问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    此外、还会生成输出文件、我可以 使用 code composer studio 将其下载到 TMDX570LC43HDK。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我的 LDRA 许可证已过期。 我将更新许可证并在下周进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我提出了重新创建 LDRA 许可证的请求、希望尽快获取新许可证。 感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    您是否已收到许可证?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、我获得了新的许可证。 但它在我的机器上无法正常工作。 我注意到了 LDRA 10.0.3的许可证、但我计算机上的 LDRA 为9.4.3。 我使用的是 LDRA 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您的更新。

    如果您将获得有效许可证、您是否有预测日期?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我尚未获得9.4.3的新许可证。 我很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向 LDRA 支持部门核实? Alex Lim (LDRA)是非常了解 Hercules Tau 和脚本的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    您是否有关于此主题的最新消息?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉、我没有时间查看。