This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MCU 安全机制存在疑问

Guru**** 2449000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200939/tms570lc4357-mcu-safety-mechanism-doubts

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们需要检查这些安全要求。

7.2 ->该要求涉及哪个模块??

7.3 ->在 TMS570LC4357架构中是否启用了位复用? 如果是、您可以将我指向显示有这样信息的文档吗? 在这种情况下、不需要任何软件实现?

此致、

Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:-

    7.15 ->我不理解要求。

    7.16->这是 DCAN 消息传输和接收的要求。 您能确认吗?

    谢谢。此致、

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再问几个问题:-

    7.21 ->您能告诉我需要说明的 DMM 外设输入端口吗?

    7.22 ->您能告诉我 需要说明的 RTP 外设输出端口吗?

    此致、

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能帮我解答这些问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti Kumar:

    您能不能准确指出您引用的是哪个需求文档?

    --

    谢谢。
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:  
    我谨遵从 TMS570LC4357 MCU 安全手册。

    请找到下面随附的文档。

    此致、

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    Unknown 说:
    7.2 ->关于哪个模块??

    SPI、SCI、LIN 和 CAN 都具有此功能。

    Unknown 说:
    7.3 ->是否在 TMS570LC4357架构中启用了位多路复用? 如果是、您可以将我指向显示有这样信息的文档吗? 在这种情况下不需要任何软件实现?

    位多路复用是该架构的一个特性。 它被执行在闪存、FEE、SRAM、和外设 RAM 中。 无法禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王喜杰:

    感谢 SM 7.2和7.3的回答。 您能不能也告诉我上面提到的 SMS 7.15、7.16、7.21和7.22吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTP 和 DMM 由 Vector VX1000等工具用于支持算法校准和测量。 可以在您的生产中禁用它们。 文档中显示了禁用这些模块的方法: