This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用 Am263x ECU 大约4分钟后、调试端口失败会发生

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227288/am2634-debug-port-fail-happens-after-approximately-4-minutes-using-am263x-ecu

器件型号:AM2634

我正在使用 Lauterburg 脚本将我的应用程序刷写到 RAM 中。 这些脚本是从 TI 收到的、因为是私有的。

当我使用它们通过 EVB 在 RAM 上进行闪存时、它们工作正常。 当我从客户处收到 ECU 并使用相同脚本时、应用程序会刷写到 RAM 中并成功运行、但在大约4分钟后会停止并跟踪打印"调试端口失败"(电流也会下降)。 有什么想法为什么会发生这种情况,如何解决?

注意:在 code composer 上尝试相同的操作会得到相同的结果、相同时间段后会显示以下消息:  

"CS_DAP_0:目标 CPU 上的电源故障:(错误-180 @ 0x0)控制器检测到目标电源中断。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真软件包9.11.0.00128)  
Cortex_R5_0:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。  程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。  建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新载入程序
"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您使用的引导模式是什么?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此票证可能已关闭
    CAN trcv 的客户 ECU 设置问题