This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:是否有 FreeRTOS + LWIP 的示例代码

Guru**** 2528000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230021/tms570ls3137-is-there-a-example-code-of-freertos-lwip

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我现在有一个官方 lwipDemo 可以正常工作。  在代码生成工具中使用操作系统生成代码并将 lwipDemo 代码集成到其中后、就无法正常运行。  我是新手、希望为 FreeRTOS + LWIP 提供示例代码。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们没有 FreeRTOS + LwIP 示例。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。