This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU-PLUS-SDK-AM243X

Guru**** 2389430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229688/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

大家好!

有任何关于 AM243x 微控制器的 CMSIS-DSP 官方支持的新闻?

我目前开始使用在[ C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43\source\CMSIS\lib ]中的预编译库、但正如我看到的、在该库中、几乎所有 CMSIS-DSP 函数都包含两次、如果我尝试在代码中使用它们、我会从链接器得到许多重新定义的错误。 为什么以这种方式构建这个库? 我没有找到任何相关文档。

此致

Ennio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    CMSIS makefile 出现问题: makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang。 所有文件将包含两次。 一次使用独立文件、一次使用组合文件、如 BasicMathFunctions.c、CommonTables.c、 ComplexMathFunctions.c 等 请使用随附的修改版  makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang 替换原始文件。 然后使用以下命令重新构建 CMSIS 库:

    gmake -s -f makefile.am243x CMSIS_r5f.ti-arm-clang

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    这消除了我的怀疑;我不知道 CMSIS-DSP 库中这些函数重复的原因。 感谢您的答复。

    此致、

    Ennio