This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:结合使用 RTI 与 FreeRTOS

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201046/rm46l852-using-rti-with-freertos

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想为我的 TI Hercules 应用创建一个微秒计数器。
由于我正在使用 FreeRTOS、好像我无法在 HalCoGen 中激活 RTI 模块。

看了一会儿后、好像 RTOS 端口用 RTI 来 生成节拍 ISR。


有没有方法仍然可以使用 RTI 计数器1?  
生成此计时器的最佳方式是什么?

此致!
加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我仍然很喜欢指导、但我想出了这样的解决方案:

    uint32 const free_running_counter = rtiREG1->CNT[0].FRCx;
    uint32 const prescale_counter = rtiREG1->CNT[0].UCx;
    
    uint32_t const compare_up_counter = (1 << rtiREG1->CNT[0].CPUCx);
    uint64_t const total_counter = (free_running_counter * compare_up_counter) + prescale_counter;
    
    //                               1
    // second = counter_value * ------------
    //                            rti_freq
    uint64_t const rti_clock_frequency_MHz = (uint64_t)RTI_FREQ; //< Defined by halcogen
    uint64_t const microsecond = total_counter / rti_clock_frequency_MHz;
    

    它利用了 FreeRTOS 使用的已经运行的 RTI 计时器。  
    不确定它是如何影响内核的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 使用您出色的 wiki 解决了这一问题。
    但是、您建议使用32位或64位的 RTI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FreeRTOS、HALCoGen 仅启用1个 RTI 比较。

    您可以手动添加其他 RTI 与 prvSetupTimerInterrupt()函数的比较。

    portRTI_CNT0_COMP1_REG =(configCPU_CLOCK_Hz / 2)/ configTICK_RATE_Hz;
    portRTI_CNT0_UDCP1_REG =(configCPU_CLOCK_Hz / 2)/ configTICK_RATE_Hz;

    portRTI_SETINTENA_REG = 0x00000003U;  

    RTI 计数器块为64 位宽:32位预分频计数器(RTIUC0或 RTIUC1)+ 32位自由运行计数器(RTIFRC0或 RTIFRC1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RTI 计数器块为64位宽: 32位预分频计数器(RTIUC0或 RTIUC1)+ 32位自由运行计数器(RTIFRC0或 RTIFRC1)

    您不需要同时将频率计数器乘以比较递增计数器吗?
    如下所示:

    uint32 const free_running_counter = rtiREG1->CNT[0].FRCx;
    uint32 const prescale_counter = rtiREG1->CNT[0].UCx;
    
    uint32_t const compare_up_counter = (1 << rtiREG1->CNT[0].CPUCx);
    uint64_t const total_counter = (free_running_counter * compare_up_counter) + prescale_counter;

    您可以手动添加其他 RTI 与 prvSetupTimerInterrupt()函数的比较。

    我同意、这样做可能会更容易一些。
    只需将 RTI[1]配置为以1M Hz 的频率溢出、然后只需读取溢出计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自由运行时钟周期=(rtiREG1->CNT[0].CPUCx + 1)* RTI 时钟周期

    TOTAL COUNTER = (rtiREG1->CNT[0].CPUCx + 1)* FREE_RUNNING_COUNTER  + PRESCALE_COUNTER

    我不理解您的消息中的公式: compare_up_counter =( 1 << rtiREG1->CNT[0].CPUCx);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    你是对的。 位移是一个错误(因为 CPUCx == 2才起作用);
    这是该代码的最终版本。  

        // The free running counter store the number of time the up-counter has matched with the compare up-counter.
        uint32_t const free_running_counter = rtiREG1->CNT[0].FRCx;
    
        // The up-counter value is stored in its counter register (RTIUCx).
        // RTIUCx store the number of RTICLK cycles that have elapsed since reading `free_running_counter`
        uint32_t const up_counter_value = rtiREG1->CNT[0].UCx;
    
        // The compare up-counter register store the threshold for the up-counter (which will trigger the increment)
        uint32_t const compare_up_counter_value = (rtiREG1->CNT[0].CPUCx + 1);
    
        // We can compute the total RTI tick
        uint32_t const total_rti_tick = (free_running_counter * compare_up_counter_value) + up_counter_value;

    这已经过测试、似乎足够精确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里看起来不错、 代码遵循寄存器读取操作的顺序:必须首先读取自由运行计数器、然后是递增计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的帮助 QJ。