"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
您好、Champs:
在 R5代码中、客户启用了 PRU 和 MMC 中断。 PRU 的优先级高于 MMC。 在 PRU ISR 函数中、它会与 MMC 进行通信。 MMCSD1_NORMTR_STS(正常中断状态寄存器,0FA0 0030h)和 MMCSD1_ERROR_INTR_STS(错误中断状态寄存器,0FA0 0032h)寄存器中的中断状态位未设置。
客户启用了所有中断。
为什么不能在 PRU 中断中设置 MMC 中断?

谢谢
此致
闪亮