请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-AM243 您好!
是否有关于 LP-AM243电路板的引导加载程序应用的应用手册? 如果可能、我们希望在以太网、CAN 或 UART 上测试引导加载程序。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 alikaan、
我们有一个引导加载程序示例、它 使用 UART - software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_SBL_UART.html、使用 Python 脚本和 XMODEM 协议- https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/TOOLS_BOOT.html#UART_BOOTLOADER_PYTHON_SCRIPT 来传输应用程序映像。
也许 可以用它来创建定制 UART 引导加载程序(如果这是您的想法、也可以是 CAN/Ethernet)。
此致、 
Aakash