This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:根据第13.3.1.2.1 GPMC 模式部分的表5-1可寻址4MB 地址空间

Guru**** 1866200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1206558/am2631-4-mb-address-space-addressable-according-to-table-5-1-in-ds-vs-trm-in-section-13-3-1-2-1-gpmc-modes

器件型号:AM2631

TI Sitara MCU 的朋友和家人!

我们对目标器件 AM263x 有一个小的差异。

客户外部需要16-32Mb SDRAM (同步 DRAM)。

根据 DS 中的表5-1、AM263x 上的 GPMC 接口似乎仅支持4MB 的地址空间(可寻址)。

因此、这就提出了一个问题:潜在的 Sitara MCU+客户如何在其系统中使用32Mb 外部 DRAM?

AM263x 上的通用存储器控制器(GPMC)模块。

AM263x 支持连接外部存储器器件的8位、16位或32位宽路径。

AM263x 在总共128MB 地址空间中、支持多达4个具有可编程大小和可编程基址的独立芯片选择区域、基于16MB、32MB、64MB 或128MB 边界。

 第 13.3.1.2.1节 GPMC 模式的 TRM  对此进行了进一步说明。

我们相信、这是连接32Mb 外部 RAM 的合适之选。

DS 和 TRM 之间是否存在差异、或者这只是用户错误误解、或许可以简单地说明一下吗?

谢谢!
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    只是为了说明一下。  外部 DRAM 支持实际上不是这里的问题(抱歉、如果我没有说明)。

    (DRAM)可能是一个传统支持问题。  这更多地是基本的 I/F 问题和可寻址功能。  

    更重要的是、GPMC 支持闪存、NOR 和 NAND 类型、但也支持 SRAM 和 PSRAM。

    这些意见确实受到欢迎。

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    数据表和 TRM 均正确。

    在 DS 中、重点讨论了非多路复用模式下的地址和数据用法。 由于它只有22位地址、因此可寻址空间为4MB。

    在 TRM 中、GPMC 可用于多路复用模式中的 A/D。 请参阅 TRM 的"13.3.1.2.1 GPMC 模式"的详细描述。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    谢谢!  但是、对于最终客户来说、这可能不是很明显(我们感到困惑)、说实话、我也需要澄清。

    或许在 DS 的下一个修订版本中/期间、它可以简单地重新措辞以反映您的陈述、老实说、这将非常有帮助。

    谢谢!

    Chris