This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:以太网 LED 反转

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1206818/tm4c1299nczad-ethernet-led-inversion

器件型号:TM4C1299NCZAD

您好!

我需要反转用于开发板的以太网 LED。  

如图31所示、该电路板连接了 LED。 在  TM4C129x 系统设计指南中、GPIO 应灌入电流以将其打开。

该设计指南指出、只要所有 LED 都保持一致连接、使用拉电流设计或灌电流设计都没有问题。

但现在链路指示灯在没有链路时亮起、在有链路时熄灭。

如何更改此设置?

提前感谢、

Stefán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于低电平有效 LED、请将 EMACCC 寄存器的 POL (位17)更改为1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我

    发誓我做了一个文字搜索词 LED 在参考手册,但仍然错过了这个。