This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:ADC:AWM1_EXT_ENA 增强通道选择模式的时序

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199793/tms570ls1114-adc-timing-for-awm1_ext_ena-enhanced-channel-selection-mode

器件型号:TMS570LS1114

您好!

我们将使用由 TMS570控制的外部 ADC-Mux。

我们没有找到合适的解决方案来控制使能 AWN1_ENT_ENA 引脚的时序。

目前、它对于我们的应用来说是要实现 FAST (例如1µs)

唯一的解决方案(我们发现)是使用 ADC 预分频器更改 ADC 的 Cycletime /降低 VCLK1时钟。

DischargeTime 或样本预分频器的更改似乎没有针对 AGM_EXT_ENA 引脚的 effekt

是否有其他调整时序的解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 TI。

    现在就着手处理您的问题、很快将提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您用于应用的外部 ADC 的器件型号?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是外部 ADC-MUX、而不是外部 ADC。

    类型为74HCT4852bq。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我上周在度假。

    我找到了使能引脚、但没有找到任何名为"AWM_EXT_ENA"的引脚

    我希望两者相同、

    目前它是为我们的应用做快速的(例如1µs)

    您能否更清楚地阐述您的问题?  

    --

    谢谢,
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    AWM1_EXT_ENA 是 TMS570LS1114上的引脚(ZWT 封装上的 V8焊球)

    TMS570的此引脚用于控制外部 ADC 多路复用器的使能。 (例如74HCT4852bq 的引脚6)

    我的问题是、这个使能引脚的时序是快速的、并且(从我的角度)时序似乎只依赖于 ADCCLK

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息、我上周在度假。 现在我将开始验证、并很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不增加采集时间(采样时间)

    每个通道的总转换时间等于采样周期和转换周期的总和、因此如果您增加采样周期、那么启用每个通道的信号时间也将增加。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish。

    根本问题是、此参数调整采样时间不会影响 AWM1_EXT_ENA。

    因此、我们无法使用 AWM1_EXT_ENA 来启用外部多路复用器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根本问题是,此参数调整采样时间不会影响 AWM1_EXT_ENA。

    好的、明白。