This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Z 调制解调器

Guru**** 2447870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199142/tms570lc4357-z-modem

器件型号:TMS570LC4357

您好!

有人能指导我为 TMS570LC4357实施 Z 调制解调器启动器。

是否有可用的代码或库?

我可以找到适用于 TMS570LC4357的 Y 调制解调器的启动加载程序。

此致、

Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    我们为使用 YMODEM 的 UART 引导加载程序提供了示例代码。

    TMS570 Hercules MCU 启动器-德州仪器(TI) Wiki (TI.com)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    谢谢你的答复。 我可以使用该引导加载程序来实现闪存应用。

    我正在寻找 z 调制解调器引导加载程序或类似的东西、以便实现引导加载程序。在引导加载程序中、可以定期完成 UART 数据接收、而不是使用无限的 while 循环。 如果您能在这里帮助我、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    以下主题包含 UART 引导加载程序代码、您能否检查该代码是否满足您的所有要求。

    (7) TMS570LC4357:引导加载程序示例代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    (7) TMS570LC4357:引导加载程序示例代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我 已经成功地根据您提供的引导加载程序示例代码使用 YMODEM 刷写应用。

    我要执行的下一步是尝试使用周期性任务来刷写应用程序。

    我可以看到、YMODEM 不能够在周期性任务中接收数据包、但它在 while 循环中执行、如下所示。

    我 想以一个周期性的任务(500ms)刷写应用程序、并正在寻找能够刷写的协议。 看起来这在 Z 调制解调器中是可能实现的。 因此、我要寻找基于 z 调制解调器的引导加载程序或类似的东西。 请告诉我可以实现目标的任何协议或方法。

    谢谢。此致、

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    对于延迟、我们深表歉意、并与内部团队讨论、我们将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    现在还没有收到内部团队的反馈、我会再次提醒他们等待回复。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish、

    有任何问题的更新吗??

    谢谢。

    Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    很抱歉耽误你的时间、我上周在度假。

    我还没有收到内部团队的反馈、我再次向他们发送了一个余数以供回答。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish、  
    谢谢你。 请在您得到答案时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakti:

    因此、我要寻找基于 z 调制解调器的引导加载程序或类似的东西。 请告诉我可以实现目标的任何协议或方法。

    [/报价]

    内部团队确认、我们没有任何与 Z 调制解调器相关的引导加载程序或方法来实现它。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始吧。 感谢您的回答 Jagadish。