This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 Hydac BSP 580的 tms570ls3137的 EEPROM 访问权限

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201069/tms570ls3137-regarding-eeprom-acess-of-tms570ls3137-from-hydac-bsp-580

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、早上好。

IAM 正在运行应用程序、因此我需要将一些值存储在 TMS570LS3137的 EEPROM 存储位置中、即: Bank-7 (64kB),但 IAM 工作在 Hydac BSP 580由 TMS570LS3137组成,我可以使用 HYDAAC BSP 的库函数访问 TMS570的 EEPROM 吗,因为 TMS570 EEPROM 不是一个外部 EEPROM 存储器,它是闪存累积一个., EEPROM 的 hydaac BSP 库文件如下所示, 我可以用它来访问 EEPROM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya Gupta、

    我们已向我们的专家咨询、请 留出 一些时间进行审查和提供相关反馈。 谢谢你。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,当然是 tq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    Unknown 说:
    EEPROM 的 hydaac BSP 库文件如下所示

    我在这里没有找到任何库。

    我们从未将 Hydac BSP 库用于 EEPROM 访问。 一般而言、我们将使用 FEE 库来访问 EEPROM、

    在 HALCoGen 中有一个使用 FEE 进行 EEPROM 访问的示例

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。