请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529
您好、专家!
你好! 我是代表客户发布此帖子。
我目前正在使用 js 编写 DSS 脚本。 我打开了 DSS 的 ti api 文档、并学习了如何在我的脚本中添加断点、例如"var bp = debugSession.breakpoint.add("file_name"、line);"。 问题是、我找不到任何 API 来让我检查我添加的断点是否被命中。 那么、是否有任何方法可以检查我创建的断点是否被命中? 提前感谢
请尝试{
VAR ERASE_BP1 = debugSession.breakpoint.add("Fls.c",231);
脚本 Env.traceWrite ("erase_BP1 succeed...!!");
debugSession.target.run();
Scriptenv.traceWrite ("Target Halted at DevError = FLS_E_UNINIT");
}捕获(ex){
脚本 Env.traceWrite ("erase_bp1失败:"+ ex);
}
VAR ERASE_BP1 = debugSession.breakpoint.add("Fls.c",231);
脚本 Env.traceWrite ("erase_BP1 succeed...!!");
debugSession.target.run();
Scriptenv.traceWrite ("Target Halted at DevError = FLS_E_UNINIT");
}捕获(ex){
脚本 Env.traceWrite ("erase_bp1失败:"+ ex);
}
这是我的代码片段的一部分
添加断点
但是、我需要检查是否点击了 BP
但我找不到任何 API 来帮助我完成该过程
此致、
Jonathan