This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 HIB 模块的32kHz 时钟作为 GPTM 外设的输入源

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205816/using-32-khz-clock-from-hib-module-as-input-source-for-gptm-peripheral

主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

在我设计的电路板中 、有一个32.768kHz 外部晶体连接到微控制器的 HIB 模块。

是否有办法连接 HIB 模块的 RTCOSC 线路作为一个 GPTM 的时钟源来实现 RTC?  

此外还有如何使用 GPTM 外设执行 RTC 的应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margherita:

    您正在使用哪款 TI 微控制器?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用的微控制器是 TM4C129XNCZAD (Arm Cortex-M4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margherita:

    该器件具有专用的 RTC 模块、它属于休眠模块的一部分、您应该将该模块用于 RTC 实施、而不是 GPTM。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我正在尝试在 HIB 模块上配置 RTC、这确实是正确的方法。

    Margherita.