This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules-F021FLASHAPI:DO-178源代码

Guru**** 2885440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, HERCULES-F021FLASHAPI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201735/hercules-f021flashapi-source-code-for-do-178

器件型号:Hercules-F021FLASHAPI
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-EP

您好!

我们正在计划将 TMS570LC4357-EP 用于 DAL B 的航空项目。我们需要 FlashAPI 的源代码、如下面的论坛讨论所示。

Hercules-F021FLASHAPI:源代码

Hercules-F021FLASHAPI:源代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    主防御是否与 TI 签订了 NDA? 我会将您的请求转发给我们的营销经理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    我们没有与 TI 签订 NDA。 我正在等待联系信息、以便通过邮件或点击此处签署 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    请您接受我朋友的请求,以便我可以给您发送私人消息,以获取所需的详细信息吗?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。