This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:DO-178和 DO-330兼容性

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200469/safeti-halcogen-csp-do-178-and-do-330-compatibility

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-EPHALCOGEN

您好!

我们计划使用 TMS570LC4357-EP 微控制器。 我们将使用 halcogen 来配置 MCU 并测试软件。 我可以在 HALCoGen-CSP 用户指南文档中根据 DAL 级别查看 DO-178测试类型。 您能否批准 Halcogen 获得 DO-178或 DO-330认证。

以下屏幕截图 摘自  HALCoGen-CSP 用户指南文档。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    感谢您联系 TI。

    我们正在处理您的问题、我们很快将提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您提供的信息。  如果有进展或更新、请尽快告知我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    "对不起,我上星期已经休假了。" 我不知道这个问题、我需要与内部团队讨论这个问题、我将讨论这个问题、然后回来讨论。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    您能否批准 Halcogen 获得 DO-178或 DO-330认证。

    内部小组确认,HALCoGen 既没有得到 DO-178认证,也没有得到 DO-330认证。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。