This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 RTC 外设来获得高时间精度

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205889/tm4c1294ncpdt-use-rtc-peripheral-to-obtain-high-time-accuracy

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我不熟悉 TI Tiva C 微控制器。 现在、当时间精度非常重要时、我要尝试使用 RTC 在我的软件上实现一项功能。

在数据表中、我没有找到专用章节。 我需要了解如何使用它、 它是如何工作的。  

有人可以发布某种有关 RTC 使用情况的示例。 我需要了解 TI Tiva SDK API 使用什么来处理该外设。

P.S.是否有任何与 RTC 相关的文档、如用户手册或应用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    RTC 的数据表部分属于  休眠模块 章节。

    在 TivaWare 中、 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 下有两个休眠示例。

    这些资源都有详细的评论、应该会为您提供开始使用 RTC 所需的所有信息。

    此致、

    拉尔夫·雅各比