This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306示例代码调试错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0G3507, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205725/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-sample-code-debug-error

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSPM0G3507

我正在尝试查看是否可以使用示例代码进行调试。
错误、无法写入内部闪存。

无论是使用 CMSIS-DAP 评估板还是 Keil 的 ULINK-2作为调试适配器、都会执行相同的操作。
我使用 CMSIS-DAP 评估板或 Keil 的 ULINK-2作为调试适配器时、也存在同样的错误。

可能是评估板上的连接问题、但 LP MSPM0L1306用户指南中的原理图不清楚。
LP MSPM0L1306的原理图写在 MSPM0G3507中、而不是 MSPM0L1306中。 因此、我们不知道具体电路。

您能告诉我解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiya:

    附加 LP-MSPM0L1306原理图作为您的参考:

    谢谢!

    此致

    Johnson