This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137和 TMS570LS3137-EP 之间的差异

Guru**** 2582715 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205030/tms570ls3137-diff-between-tms570ls3137-and-tms570ls3137-ep

器件型号:TMS570LS3137

您好!

目前、我正在使用 TMS570LS3137并寻找类似的 uC。 我看到有一个 TMS570LS3137-EP。 我已经检查了这些 UC 的文件,它似乎是相同的 UC(除了电池组),所以我想知道这些模型之间是否有差异,我不知道。

Thaks.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    您的理解是正确的。 它们是引脚对引脚兼容的、并使用相同的裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 EP 的价格是另一个的两倍?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -EP 是增强型产品,扩展工作温度:-55~125°C