This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PLL 参考时钟选择 BOOTMODE[02:00]引脚悬空、会影响引导模式选择?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197535/am2434-pll-reference-clock-selection-bootmode-02-00-pin-floating-affect-boot-mode-selection

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

您好、专家!

客户最近 遇到了 AM243x 在其电路板上无法开始工作的问题、除了 电源问题、我们发现 与 TMDS243EVM 原理图相比、BOOTMODE 引脚有任何变化。

客户的原理图将 BOOTMODE[02:00]悬空、并且仅将 BOOTMODE[06:03]配置为下图。

PLL 基准时钟选择悬空、会影响引导模式选择? 它也会影响芯片晶体振荡器的启动吗?  

如果那么对 AM243x-Chip 产生影响、有没有其他方法来解决它?  

客户着急测试、如需更换、则需要重新修改电路板、制作 PCB。 请帮我检查一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BOOTMODE[2:0]引脚保持悬空(并且未连接到原理图上可能会施加电压的任何其他部分)、则器件在这些线路上具有非常弱的内部下拉电阻、这些线路应该会使这些引脚在引导期间被读取时被读取为0。  因此、这需要一个19.2 MHz 的参考时钟。  如果这与设计中实现的内容不匹配、则您可能会看到导致 AM243x 器件出错的问题。

    在所示的原理图片段中、似乎在 BOOTMODE[2:0]引脚上有 DNI 拉电阻器。  它们是否能够尝试组装正确的拉电阻器来选择正确的参考时钟频率?

    谢谢。
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户 在其电路板上使用25MHz 有源晶体振荡器、我们  在上电期间测试3V3和 PORz_OUT 正常(始终为3.3V 高电平)。

    但 我们的 JTAG 仿真器无法连接到目标 内核  、同时设置 UART 终端(UART0)   、在他们的板上电、我们无法看到 每2-3秒在 UART 终端上打印一次字符"C"、因此我们怀疑 AM243x 中的 RBL 代码不起作用、 或任何其他 H/W 误差来导致这种 现象。  您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    将目标设备与 XDS100 仿真器连接时、打开  其主板的电源并连接 Core、 系统将报告以下 Error -1170 @ 0x0。

    当连接  UART0时、   其电路板上电、无 响应。 进行同样的操作、我们的 EVM 板可以正常工作。  任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论将离线进行、并将在找到解决方案后进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户更新了电路板设计、在包括 BootMode7在内的所有 BootMode 引脚上包含拉电阻器、现在能够按预期通过 JTAG 连接到其 HSFS 器件。