This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263X MCAL:如何通过 EPWM 事件触发 ADC 采样?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205075/am2634-q1-am263x-mcal-how-to-trigger-adc-sampling-by-epwm-event

器件型号:AM2634-Q1

尊敬的 Champs:

     我的客户需要使用 EPWM 模块事件通过 MCAL 驱动程序触发 ADC 模块、您可以帮助指导如何对代码进行编程以实现此功能吗? 非常感谢!  

      Jane Lu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    TT 将分配给专家。 由于是周末、请预计回复会延迟。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    我认为您正在请求 MCU+SDK 中提供的"开始转换"功能。 当前 MCAL 中不存在该挂钩/特征。 我来检查一下将其集成到 MCAL 有多容易。 此操作可能会延迟。

    谢谢