This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:为 USB 生成 VID/PID

Guru**** 2895660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199179/tm4c1231h6pm-generate-vid-pid-for-usb

器件型号:TM4C1231H6PM

我正在尝试为我们正在进行原型设计的新 USB 器件生成 PID、当我访问该 网页 时、TI 应用手册提供的信息是由于维护而导致中断。 我自星期五开始尝试。

有没有其他方法可以为我的器件分配 PID?

提前感谢您。

此致、

Eng. Uriel J. Kaufman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    我有一个支持请求单可恢复此页面、但可能需要几天时间才能解决。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    经过进一步调查、看起来这个 网站会在一段时间内处于禁用状态-无法详细了解原因、但我正在研究接下来的步骤、以便我们可以根据您的需求分配 PID。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    提前感谢您。 我们期待您的答复。

    此致、

    Eng. Uriel J. Kaufman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拉尔夫先生:

    您对 PID 有任何更新吗? 我们需要生成2个 PID。

    此致、

    Uriel Kaufman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    我预计下周晚些时候会有一个解决方案。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    我很失望地通知你,我们在近期内无法提供解决办法。

    我们发现、由于原始产品已老化、需要重新查看许可条款和交付方式、并且在解决这些问题时没有 ETA。

    一旦所有问题解决、我们将在 E2E 上发布带有新指令的公告、但在此之前、所有 USB VID/PID 分配均处于暂停状态。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph 您好!

    感谢您的答复。 这些无疑对我们来说是个坏消息、因为我们对我们当前和未来的一些设计都依赖 Tiva C 系列 MCU、并且我们依靠 USB 通过 USB DFU 进行通信和更新。 能够在 Stellaris VID 下注册 PID 无疑是我们的一个关键特性。

    话虽如此、我个人希望 TI 立即对此进行处理、因为我们对 Tiva MCU 非常满意、否则它的性能和可靠性会很高、我们就不想只针对 该功能迁移到替代 MCU。

    我最亲切的问候,

    Uriel J. Kaufman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    我们打算再次提供这种服务、并相信暂停 PID 分配只会是暂时的。 感谢您对该问题的坦诚反馈、因为这有助于我强调及时解决该问题的重要性。

    此致、

    拉尔夫·雅各比