This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCS 可以重新连接到正在运行的目标以恢复调试吗?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204895/tm4c1294ncpdt-ccs-can-you-reconnect-to-a-running-target-to-resume-debug

器件型号:TM4C1294NCPDT

我正在使用以下工具:

CCS 6.1.2  
TIRTOS 2.16.0.08、
编译器5.2.7  
XDC 3.31.1333
TM4C1294NCPDT
NDK_2_25_00_09

如果我有一个使用调试符号编译的运行板、但 CCS 调试器当前未"连接"到目标 、CCS 中是否有办法重新连接到正在运行的目标并继续调试?  CCS 中的调试连接是"Stellaris 内电路调试接口"。

我想问这个问题的另一种方法是、如果我正在调试并点击红色的"Terminate"按钮(Ctrl+f2)、是否可以重新连接以探测并恢复调试以查看系统的状态?  

谢谢。

道格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有一个使用调试符号编译的运行板、但 CCS 调试器当前未"连接"到目标 、CCS 中是否有办法重新连接到正在运行的目标并继续调试?  CCS 中的调试连接是"Stellaris 内电路调试接口"。

    我想问这个问题的另一种方法是、如果我正在调试并点击红色的"Terminate"按钮(Ctrl+f2)、是否可以重新连接以探测并恢复调试以查看系统的状态?

    [/报价]

    尊敬的 Doug:

     是的、只需选择"Load Symbols"而不是"Load Program"。 为您的.out 文件提供其中的符号、CCS 将直接提取符号。 无需重新加载程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷,谢谢,我的菜单看起来有点不同,但我发现它,它很好!  对于其他人、我点击了错误的下拉菜单并选择"Debug Configurations"、当该窗口打开时、我选择了"Program"选项卡。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     需要注意的一点是、 如果您更改为仅加载符号、请记住在修改代码时改回加载程序。 否则、更新后的代码在调试时不会反映出来。 如果我忘记了、这会发生多次。