This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:如何访问程序上的闪存存储器

Guru**** 2933150 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204837/mspm0l1105-how-to-access-flash-memory-on-program

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

您好!  

MSPM0系列没有数据闪存。 有必要在程序中重写数据。
C2000具有闪存 API、MSPM0如何访问闪存?

Thaks,

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    看一下 MSPM0 SDK 中的 flashctl 示例。 安装 SDK 后、这些文件应位于  C:\ti\mspm0_sdk_ 默认情况下、Windows 中的\examples\nortos\lp_MSPM0L1306\driverlib。

    您还可以查看 API 指南(与之类似、位于  C:\ti\mspm0_sdk_) 默认情况下是 Windows 中的\docs\driverlib)并查看 FLASHCTL 模块。  

    此致、
    Brandon Fisher