This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:TCP 通信问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204454/mcu-plus-sdk-am243x-tcp-communication-problem

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
主题中讨论的其他器件:AM2432

你(们)好!
我们在使用
MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24的基于 TCP 的通信中遇到问题。

我们在基于 AM2432的定制电路板上实现了 Modbus TCP 服务器。
Modbus TCP 服务器用空有效负载回答 TCP 数据段(而不是正确的 Modbus TCP 应用程序数据):

 

只有在 Modbus TCP 查询后,Modbus TCP 服务器才开始发送正确的 Modbus TCP 响应。 但是、这些响应属于第一个 Modbus TCP 查询、就像 Modbus TCP 服务器响应较晚一样。

在发送 TCP 段之前使用缓存的写回(与线程 AM2432中为 UDP 数据报建议的修复:不传输完整的 Twip 级联 pbuf 相同)、Modbus TCP 服务器工作正常、这意味着它使用来自第一个 Modbus TCP 查询的正确 Modbus TCP 响应进行响应。

我们想知道这是否是 TI 方面的已知错误、以及它是否会在 SDK 8.6中解决
谢谢。
此致、
Matteo