This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:通过 NRST 重新获得调试访问

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203989/mspm0l1304-re-gain-debug-access-via-nrst

器件型号:MSPM0L1304

尊敬的 E2E 支持:

在 TRM 的第20.1.2章中、我们提到可以重新获得对包含禁用 SWD 引脚的软件的器件的调试访问权限。

您能否说明确切的顺序、持续时间等... 我们应该申请 NRST?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我很快就会回复。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    此描述可能有一些问题。 我们正在对其进行检查。

    如果希望重新获得调试访问权限、可以考虑其他方法

    1. 使用引导加载程序加载代码
    2. 在配置这两个引脚之前、请添加条件判断或添加延迟、以便您可以从头开始访问 SWD
    3. 使用中断来重新配置两个引脚

    谢谢。

    于浩