This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:MSPM0G150x 的 DAC 规格

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204515/mspm0g1506-dac-spec-of-mspm0g150x

器件型号:MSPM0G1506

您好!

我对 MSPM0G150x 的 DAC 有疑问。 应用需要通过 DAC 输出实现高处理速度。
CPU 计时器可以每10us 生成一个中断。 MSPM0G 系列 DAC 能否实现上述目标?

如果觉得 MSPM0G 系列很难使用、我想知道一款可以通过 MSP430或 C2000实现上述功能的产品。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    MSPM0G 的主时钟最高可达80MHz、DAC 为1Msps、满量程设置时间为1us。  

    此致。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luke

    Unknown 说:
    CPU 计时器每10秒可以生成一次中断。 MSPM0G 系列 DAC 能否实现以上优势?

    能否实现上述目标?

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    DAC 的变化速度可达1us (1Msps)。 那么、是的、DAC 可以每10us 生成一个中断。

    此致、

    Luke