This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:访问 TMS570LS1224安全手册引用的材料

Guru**** 2930490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203029/tms570ls1224-access-to-material-referenced-by-the-safety-manual-for-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

尊敬的:

您可以继续跟进先前的问题吗? 我已申请访问您提供的链接、并且我也发送了 NDA。 这是有点令人困惑,以找出谁实际上是负责授予此访问权限. 当我写邮件地址 safety_docs@list.ti.com 我没有得到答案。

好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    此安全手册可从 TI.com 下载、无需 NDA。

    https://www.ti.com/lit/fs/spnu550b/spnu550b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他材料:FMEDA 和安全分析报告、需要签署 NDA。  

    我可以设置您的公司电子邮件地址吗? 我将直接向您转发这些文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是安全手册中提到的材料、而不是 SM 本身。 我已经通过 PM 向您发送了我的邮件地址。 有时、我们也可以使用 SafeTI 论坛来实现这一目的。 它是否已停用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前用于 Hercules 的 SafeTI 论坛已不再使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了、谢谢。