This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:DK-TM4C129X

Guru**** 2679525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204037/dk-tm4c129x-dk-tm4c129x

器件型号:DK-TM4C129X

我能够下载 LM 闪存编程器实用程序。  是与 USB-micro 端口或 JTAG 一同用于执行固件升级的实用程序。  在 TI 之前回复中的图像之后、引用 JTAG。  如果使用 JTAG、是否需要设置跳线以更新 U3、而不是 U1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LM Flash Programmer 仅支持 ICDI 调试探针。 DK 板具有板载 ICDI 探针。 您只需将 USB-Micro 电缆连接到电路板。 您无需使用 JTAG 连接器。 如果您有非 ICDI 调试探针、则可以使用 JTAG 连接器。