This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网 LED 配置

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204017/msp432e401y-ethernet-led-configuration

器件型号:MSP432E401Y

优先选择哪种模式来配置以太网 LED0 (引脚61)和 LED1 (引脚63)灌电流(LED 阴极连接到 MSP 引脚、阳极连接到 VCC)或拉电流(LED 阴极连接到 GND、阳极连接到 MSP 引脚)。 为什么? 有任何默认配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以太网 LED 配置默认为高电平有效信号。 这意味着当有活动时、LED 将亮起。 根据  需要、您可以将 LED 编程为低电平有效。 我建议您将引脚61/63连接至 LED 的阳极以使用默认配置。