This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:想知道 OPA 的负载电流

Guru**** 2538190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203302/mspm0g1506-would-like-to-know-the-load-current-of-opa

器件型号:MSPM0G1506

大家好、

当我们查看 MSPM0G150x 的最新数据表时、最新数据表上 OPA 的负载电流远高于前一个数据表中 OPA 的负载电流(数据表7.18.1中介绍了此内容)。

MSPM0G150x 的负载电流是否正确?

是相同的

延迟设置数据表

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    是的、更新后的数据表具有正确的规格。  

    运算放大器可以提供的负载电流量当然会随输出电压的变化而变化。 对于该规格的解释应与短路电流在分立式 OPA 中的解释相同。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon-San:

    感谢您回复我的消息。 更新后的负载电流是正确的信息。

    顺便说一下、您的意思是"此规格的解释应与分立式 OPA 中的短路电流相同"?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:  

    这意味着当输出电流对地短路时、您可以拉取的最大电流为30mA。 如果需要提高输出电压、则最大输出电流将会更低。  

    此致、
    Brandon Fisher