This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:哪些寄存器由电子保险丝配置?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203467/tms570lc4357-which-registers-are-configured-by-the-efuses

器件型号:TMS570LC4357

您好!

哪些寄存器由电子保险丝配置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在 nPORRST 被释放后、eFuse 控制器自动读取电子保险丝的值并将其移入寄存器。 这些存储在寄存器中的值被用来控制片载模块、如闪存组、泵和 SRAM 阵列。