This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:采用脉冲源配置的 ePWM SysConfig 同步

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203486/am2634-epwm-sysconfig-sync-in-pulse-source-configuration

器件型号:AM2634
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

尊敬的 Champs:

客户需要使用 EPWM24作为同步源、为什么该选项仅限于 EPWM23?  

etpwm.h 具有 EPWM24同步源的定义、但无法在 SysConfig 中配置。

您能帮助检查一下吗? 客户如何 将 EPWM24用作同步源? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Julia

    在 TRM 中、PWM Sync IN 源按照与 SYSCFG 相同的方式提供:

    请参阅第--> 7.4.5.4.3.4 ePWM 同步选择

    客户是否可以使用不同的 PWM?

    我的建议是使用相同的配置、并将其复制到另一个 PWM 上禁用的操作、可以将其用作同步源?

    SDK 中可能存在此定义、可能是未来器件的源代码、我将与软件团队联系并确认是否需要从 SDK 中删除此定义、或者可能需要添加注释。

    谢谢、此致

    Sri Vidya