请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 "Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
尊敬的 Champs:
客户需要使用 EPWM24作为同步源、为什么该选项仅限于 EPWM23?

etpwm.h 具有 EPWM24同步源的定义、但无法在 SysConfig 中配置。

您能帮助检查一下吗? 客户如何 将 EPWM24用作同步源? 谢谢!
此致、
朱莉娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Champs:
客户需要使用 EPWM24作为同步源、为什么该选项仅限于 EPWM23?

etpwm.h 具有 EPWM24同步源的定义、但无法在 SysConfig 中配置。

您能帮助检查一下吗? 客户如何 将 EPWM24用作同步源? 谢谢!
此致、
朱莉娅
你好、Julia
在 TRM 中、PWM Sync IN 源按照与 SYSCFG 相同的方式提供:
请参阅第--> 7.4.5.4.3.4 ePWM 同步选择



客户是否可以使用不同的 PWM?
我的建议是使用相同的配置、并将其复制到另一个 PWM 上禁用的操作、可以将其用作同步源?
SDK 中可能存在此定义、可能是未来器件的源代码、我将与软件团队联系并确认是否需要从 SDK 中删除此定义、或者可能需要添加注释。
谢谢、此致
Sri Vidya