This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM: TMDS273GPEVM: R5-0内核是否可以访问网络安全引擎 ECC, AES (高达256位), TRNG/DRBG 的 PKA ?

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203423/tmds273gpevm-tmds273gpevm-does-r5-0-core-has-an-access-to-the-cyber-security-engines-pka-with-ecc-aes-up-to-256-bit-trng-drbg

器件型号:TMDS273GPEVM

R5-0内核是否具有访问网络安全引擎 PKA 的 ECC、 AES (最高256位)、TRNG/DRBG?  

如果是,其配置的文档和参考在哪里?

它是否是 HSM 的安全控制包的一部分? ,因为我已请求批准获取此包的访问权限,但尚未批准  

那么,问题是,是否有办法使用任何安全功能,例如 R5内核,而不是 HSM M4内核?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sara、您好!

    遗憾的是、MSS_R5无法访问专用 HSM 外设。 安全引擎和关联的 IP 专门绑定到 HSM。 相关信息可在 HSM 安全附录中找到、并通过关联的 HSM 软件包实现。 如果您已经发布了请求、那么应该不会很长一段时间才会授予访问权限、但我不知道这种情况的典型/预期周转时间。

    此致、

    Zackary Fleenor