This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203097/am2432-am2432

器件型号:AM2432

CSL_MAIN_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID 寄存器不返回数据表中指定的预期值:

预期值: 0x19023或 0x19024

得到: 0x320494EC

使用  CSL_REG32_RD ()读取

地址:

(CSL_CTRL_MMR0_CFG0_BASE + CSL_MAIN_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    以下是基于 JTAG 用户 ID 寄存器读取值的器件规格说明:

    • ALV 封装
    • 40°C 至125°C 温度等级
    • M 速度指示符
    • 非功能安全
    • 安全
    • DEVICE_ID 为0x19024
      • DEVICE_ID 是整个 CTRLMMR_JTAG_USER_ID 寄存器的31:13位
      • 在接收到的读取值 0x320494EC 中、位31:13对应于0b0011001000000100100或 0x19024

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克