This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:为什么能&'我看到世界您好吗?

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201778/sw-tm4c-why-can-t-i-see-hello-world

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZAD

大家好、我已经用 CCSProject 创建了一个新项目。
(项目名称为 Hello。)

我在 hello.c 中创建了以下代码
#include

int main (void){
printf ("Hello World!\n");

返回0;
}

构建该工程后、我尝试加载 Hallo.out、但控制台屏幕上仅显示以下内容。
Cortex_M4_0:GEL 输出:
存储器映射初始化完成

要在控制台屏幕上显示"Hello World"、需要执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    您需要在 CCS 中打开一个终端。 它不会显示在控制台中。

    在 Debug 模式下、您需要点击 View 并选择"Terminal"。

    然后、您必须针对您的 COM 端口对其进行配置:

    执行此操作后、您将获得以下输出:

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我尝试按照你的建议打开它、但它没有出现。

    根据规程、我将 XDS110的数据端口或 UART 设置为串行端口。
    终端中仍然没有显示。

    在此终端设置中、还应更改什么内容?


    另外、请告诉我目前应该设置的波特率。
    我现在无法输入任何命令。

    (PostScript)
    连接的调试器也很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    您是否已将任何 UART 引脚连接到您的 XDS110? 在 TI EVM 上、这是很自然完成的、但如果您使用的是外部 XDS110探针、则需要在原理图中包含这些连接。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我发现了为什么端口没有打开。

    我已将外部 XDS110 (Launch Pad)连接到与 TM4C129ENCZAD 的 JTAG 引脚对应的器件。

    在这种情况下、我应该怎么做?

    目前、调试器和 IC 通过 JTAG 连接、而调试器和 PC 通过 USB 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    如果可以为 LaunchPad XDS110连接 RXD/TXD 引脚的 UART RX/TX 线路、则能够利用终端功能。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您无法在我当前的方法中进行连接。

    如果您使用 Launchpad 作为调试器、我认为它很困难、因为 UART 线没有连接到任何地方。

    您似乎可以准备一个外部调试器并将其连接到 LaunchPad。