This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:高分辨率计时器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1202306/mspm0g3505-high-resolution-timer

器件型号:MSPM0G3505

您好!
计时器计数器能够以80MHz 的频率运行吗? 最大分辨率为12.5ps?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是、只做了一处微小更正。

    当从 BUSCLK 供电时、任何电源域1 (PD1)计时器都可以在 MCLK 频率(高达80MHz)下运行。 不过、这对应于12.5ns、不是12.5ps。 MSPM0G3505中的 TIMH0处于 PD1中。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    因此、TIMG (TIMG10)、TIMA 和 TIMH 都可以以80MHz 的频率运行(在 PD1上)、并且具有相同的分辨率。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是的、正确。 任何列为 PD1的器件都应该能够以80MHz 的频率运行。  

    此致、
    Brandon Fisher