This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:LM 闪存加载程序在 Windows 10中不工作

Guru**** 2546240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201302/tm4c129xnczad-lm-flash-loader-not-working-in-windows-10

器件型号:TM4C129XNCZAD

尊敬的先生:

我们在窗口7中使用了 Lm 闪存加载程序、能够通过 Manual configuration->Serial UART 转储代码(.bin)

它正常工作。

但在 Windows 10中使用 LM 闪存加载程序并试图转储相同的 .bin 文件、 但收到错误。

我卸载和安装 LM 闪存加载程序、但不成功、无法转储 bi 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    我们在 Windows 10上使用此功能已有一段时间、因此、这里有几个可能的想法:

    1) 尝试以管理员身份运行。

    2)从不需要自己做到这一点,但可以尝试使用 Windows 7的兼容模式

    3) 3)检查目标器件是否已正确配置并显示在设备管理器中-如果无法建立 UART 连接、也可能会触发此错误、这可能是因为 PC 无法正确识别 COM 端口

    是否使用所有相同的波特率设置? 是自定义引导加载程序还是 TM4C MCU 上的 ROM 引导加载程序?

    此致、

    拉尔夫·雅各比