This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:运行 PLL 时的频率

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201236/tm4c129enczad-frequency-when-running-pll

器件型号:TM4C129ENCZAD

大家好、我想把 TM4C129x 系列用作 USB 器件。

您连接的晶体为16 MHz。
此时、应该为 PLL 振荡频率设置多少 Hz?

请告诉我是否需要指定频率值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    最低要求是 PLL 最低运行频率为120 MHz、系统时钟最低运行频率为30 MHz。 推荐的配置是带240MHz PLL 的120MHz 系统时钟。 这可以通过我们之前讨论的16MHz 外部振荡器根据时钟配置来实现。

    此致、

    拉尔夫·雅各比