This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在上面添加了。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201058/msp432e401y-added-above

器件型号:MSP432E401Y

我使用的是 MSP432E4401Y 处理器、并且想知道内部闪存的写入寿命。 我查看了处理器手册、似乎找不到任何规格。

我正在计划使用闪存定期存储需要持久保存的更新数据、但担心器件在其生命周期中可能支持的最低写入次数?

提前感谢您的答复。

Perry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry、您好!

    该信息在器件数据表的表5-21中提供:

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    Perry