This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x 清单中的"TI Commercial 和 quot;是什么意思?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200521/am2434-what-does-ti-commercial-mean-in-the-am243x-manifest

器件型号:AM2434

您好!  

根据相关问题、我想知道 AM243x 清单中"TI 商用"的含义。 我们正在计划开发 EtherNet/IP 器件。 对于特性="F"的 AM2434BSFFHIALXR、我是否理解设备价格包括 EtherNet/IP 堆栈许可费? 此外、如果 Features="D"或"E"、这是否意味着协议栈的许可费用将单独产生?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    您对功能"F"的理解是正确的。 该器件价格包括全部4个工业通信协议栈(EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet 和 IO Link)许可费用。

    功能"E"仅包含  EtherCAT 许可证费用。

    "D"特性不包括任何 工业通信协议栈许可证费用。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    此处的小更正、E 部分不包含 EtherCAT 许可证费用。它仅在 PRU ICSS 上启用了 EtherCAT、但必须从 ETG 获取堆栈许可证。